This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CAN't 安装产品

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1338184/codecomposer-can-t-install-products

器件型号:CODECOMPOSER

在 CCS 12.4.0中、我无法安装产品。

我将 my SDK (09.01.00) RTOS 路径添加 到 "窗口">"Preferences">"Code Composer Studio">"Products"中。 我尝试刷新、但已安装产品下未显示任何产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您确切使用哪个 SDK (用于哪个器件)? 以及它是如何下载/安装的(通过 CCS Resource Explorer 下载/安装的? 或者从 ti.com?)?手动下载 它安装在哪里? 什么是主机操作系统?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

    我在64位 Windows 10计算机上使用用于 j784s4 EVM 版本09.01.000.06的 SDK RTOS。 我从 TI 的官方网站手动下载了它、并以管理员身份使用7zip 解压了 tar 文件。 SDK 的位置在 D:\apps\ti124下、与 CCS 12.4.0相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用用于 j784s4的 SDK RTOS EVM 版本09.01.000.06

    请注意、并非所有 SDK 都可由 CCS "发现"。 您的 SDK 会是这些中的一个。 这是合理的、因为 SDK 的示例通常使用来自 SDK 的独立 makefile 在 CCS 工程系统外部构建。