This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:在更改逻辑块名称时 SysConfig CLB 逻辑块设计设置会复位?

Guru**** 2784295 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE, LAUNCHXL-F28P65X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1337675/codecomposer-sysconfig-clb-tile-design-settings-reset-when-changing-tile-name

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARELAUNCHXL-F28P65X

我一直在 CCS (版本12.6.0.00008)中使用 SysConfig (版本1.19.0.3426)、并且在可配置逻辑块>逻辑块设计窗口中出现了一些意外行为。

在图块设计窗口中更改现有图块的名称条目时、该图块的现有设置将清除为默认值。

原始显示:

..仅在更改磁贴名称后:

这是预期行为吗?

如果能够调整逻辑块的名称、而无需仔细检查并重新输入所有逻辑块设置、这将非常有用。

谢谢。
亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您能否指定您在使用哪个器件、以及相关的 SysConfig 文件是否最初来自 SDK 示例(如果是、则是哪个)?

    谢谢

    小  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

    我刚刚通过测试、能够通过以下步骤重现上述行为:

    -打开 CCS

    -导入"C2000实时微控制器/嵌入式软件/C2000Ware (5.01.00.00)/English/Devices/F28P65X/F28P650DK9/Examples/Driverlib/c28x/clb/clb_empty 示例"(我是通过 Resource Explorer 导入的)

    -打开该项目下的 empty.sysconfig 并将其中一个 逻辑块设计设置更改为非默认值(我在输出查找表0下更改了一些设置)

    -更改"名称"字段。

    -显示屏刷新/设置类别折叠。 当我展开以再次查看设置时(例如、在"Output look-up Table 0"下)、这些设置已恢复为默认值。

    我在 CLB 文件夹中也看到了与其他示例中的 SysConfig 文件相同的行为。

    我正在使用 LAUNCHXL-F28P65X Launchpad 电路板。

    希望这对您有所帮助、

    谢谢
    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的详细信息。 我得以重现此问题。 我为此提交了一个错误。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-11682

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ki,期待的 bug 修复。 亚历克斯