This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:无法打开 Eclipse 市场

Guru**** 2831205 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1337070/codecomposer-cannot-open-eclipse-marketplace

器件型号:CODECOMPOSER

您好!

我使用 CCS12.6。  我只得到以下信息:

请注意 Resource Explorer  可以工作。 此外,Eclipse Marketplace 还通过 STM32CubeIDE 提供,因此不存在本地互联网接入问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试在 CCS IDE 中设置代理吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我想我需要我的 IT 部门提供这种信息吗?

    Resource Explorer 如何从 IDE 中正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想我需要我的 IT 部门这样做吗?

    不能从 CCS IDE 执行此操作:

    如何从 IDE 中 Resource Explorer 可以正常工作?

    我不确定。 但我想消除任何代理问题的可能性。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是、我需要查阅它以获取主机信息?

    总之、我刚发现这里没有代理。 我在我的家庭宽带上、不使用 VPN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不管怎样,我刚刚意识到代理不在这里。 我在我的家庭宽带上,没有使用 VPN。

    是的、在这种情况下无需代理设置。

    您是否能够检查(和查找)编译器更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否能够检查(和查找)编译器更新?

    不、这似乎也不起作用。

    在同一台笔记本电脑上的 STM IDE 上运行正常:

    虽然我可以对执行 Ping 操作、但 software-dl.ti.com 有些奇怪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否,这似乎也不起作用。

    我已经看到、编译器更新尝试失败导致的 PKIX 错误更频繁。 这是过去困扰我们的一个问题:

    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/745390/ccs-ccs-update-error-sun-security-provider-certpath-suncertpathbuilderexception-unable-to-find-valid-certification-path-to-requested-target

    我们从来没有找到它的根本原因。 我假设这是我们的服务器的某种设置。 然而,它影响 Eclipse 市场的事实,因为你抛出冷水的理论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道它是否与我看到的 Python 问题的根本原因相同。

    而不是:

    python -m pip install PACKAGE_NAME

    我必须键入:

    python -m pip install PACKAGE_NAME --trusted-host pypi.python.org --trusted-host files.pythonhosted.org --trusted-host pypi.org

    否则我会收到 SSL:  CERTIFICATE_VERIFY_FAILED 错误。 我认为这可能是我们。 我会进一步询问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们从未找到它的根本原因

    对我们来说,导致 Zscler 与 CCS*结合使用的原因就是 Zscler。 IT 管理员在我的笔记本电脑上暂时关闭了 Zscaler、并且 Eclipse Marketplace 变为可用、并且可以安装插件。

    然后他们将 marketplace.eclipse.org 作为 Zscaler 的一个例外集中添加到 Zscaler、并且 Zscaler 被重新启用。 我现在可以通过 CCS 访问 Marketplace、但无法安装任何插件、因此这是正在进行的。

    *Zscaler 与其他基于 Eclipse 的 IDE 的组合不存在问题。

    要继续下去

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新! 非常有帮助。 安全软件种类繁多、因此跟踪它们具有挑战性。

    *与另一个基于 Eclipse 的 IDE 结合使用的 Zscaler 不存在问题。

    它可能特定于这些工具所基于的 Eclipse IDE 版本。 我们完全没有修改 Eclipse Marketplace。 我们只在 CCS 中将其"原样"使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工具所基于的 Eclipse IDE 版本可能特定。 [/报价]

    可能只是我检查过并且 Eclipse 的版本在 STMCubeIDE (工作)和 CCS (不工作)之间是相同的:

    行为的区别必须是其他东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除非有两个问题,原因各不相同,否则,我认为最好能以下列方式加以说明:

    在 CCS 中、如果我检查更新、我将获得:

    然而、我可以 从 Edge 和 Chrome 中访问相同的 URL (software-dl.ti.com/.../compositeContent.xml):

    这进一步 意味着 Zscler 与 CCS 连接到 Internet 时遇到了特殊问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这进一步 意味着 Zscaler 在与互联网进行通信时存在特殊问题。

    是的、它可能是我们在 IDE 中的特定内容导致错误肯定。 抱歉、我没有进一步的见解可分享。