This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:下载和安装 SimpleLink 音频插件时出现问题(3.30.00.06)

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1340009/lp-cc1352p7-problem-downloading-and-installing-the-simplelink-audio-plugin-3-30-00-06

器件型号:LP-CC1352P7
主题中讨论的其他器件:CC1352P7

您好!

我想下载并安装 Simpllink 音频插件、但无法从中拿出示例。 因为这里不存在示例数据。 当我检查插件那里,我看到一些强制性的扩展没有安装.

因此、如果有问题、请进行修复。 或者、如果我的操作有误、请更正我、或者使用任何替代方法来下载和运行示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamza:

    您仍然可以通过单击蓝色的下载按钮来下载插件:

    我查看了存档、但示例确实仍在此处:

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arthur、
    我通过单击蓝色按钮下载了插件。 但当我尝试将示例导入到 CCS 时、它在两种情况下都出现此错误


    离线:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamza:

    很遗憾、Simplelink 音频插件目前还没有 CC1352P7的示例。 不过、它确实有适用于 CC1352P1的示例。  

    但这种依赖性包括旧版本的 SDK。  

    • simplelink_cc13x2_26x2_SDK_3_30_00_03

    可在此处> https://www.ti.com/tool/download/SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK/3.30.00.03找到该解决方案

    此致、

    SID