This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:Code Composer Studio Theia -选择链接器 cmd 文件

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1340600/launchxl-f28p65x-code-composer-studio-theia---select-linker-cmd-file

器件型号:LAUNCHXL-F28P65X

您好!

我使用 Code Composer Studio Theia  版本:1.3.1.4

在哪里可以选择 cmd 链接器文件(*。cmd)?

我正在寻找属性,但我找不到设置!

此致、

Jürgen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juergen:

    您是要将项目构建为 RAM 还是闪存?

    为了让我选择要使用哪个.cmd 文件、我只需右键点击工程、并将编译配置更改为 CPU1_RAM 或 CPU1_FLASH。 这将更改要使用的链接器命令文件。  

    此致、

    马瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回答。

    我创建一个新的构建配置。 我使用"Copy settings from" CPU1_FLASH 设置。

    并将其选择为活动构建配置

    接下来、我通过复制并重命名现有的 x_FLASH_Ink _CPU1.cmd 文件来创建用户定义的链接器 cmd 文件。

    现在、我用"exclude from build"停用以前使用的链接器 cmd 文件

    现在我可以使用新链接器文件构建新配置。

    这是更常见、更正确的方法吗?

    或者是否有更简单的方法?

    此致、

    Jürgen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jurgen:

    这是一种常见且正确的方法。

    此致、

    马瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    好的、谢谢!

    此致、

    Jürgen