This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:Code Composer Studio Theia SDK 升级

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1340761/lp-mspm0g3507-code-composer-studio-theia-sdk-upgrade

器件型号:LP-MSPM0G3507

您好!

我在构建项目时遇到问题、我认为这是因为我目前正在使用过时的 SDK。 我附加了错误图像。

您能告诉我如何升级 CCS Theia 上的 SDK 吗? 我在较新版本不可用的属性中看到这一点:

但是、我已成功将 SDK 1.30下载到我的 C 盘

我如何更新 SDK 以使用1.30版本? 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abigail:

    您正在使用哪个版本的 CCS Theia?

    屏幕截图中的窗口显示的是项目首选项。 所以、那里出现的 SDK 版本可能只有 Theia 自你上次更新它们以来在可用路径中找到的版本。

    尝试导航到 File->Preferences->Code Composer Studio Settings...、然后选择 General 下的 Products 选项卡。 现在、屏幕上应该会出现一个标有"Discovered Products"的对话框。 在此文本的右侧应该有一个刷新按钮。 尝试点击 refresh、可发现已在当前可用路径上安装的 SDK 的最新版本。 然后点击"OK"。

    现在、您应该能够返回到项目首选项、如屏幕截图中所示、下拉框应会将较新的 SDK 显示为可用选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪伦,文件现在可以构建-谢谢!