This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:GEL:执行 OnTargetConnect 时出错:找不到标识符:ST1

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1338666/codecomposer-gel-error-while-executing-ontargetconnect-identifier-not-found-st1

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:TMS320F28377D

您好!

在调试或加载项目时遇到这些错误。 我使用带 XDS100v2 USB 调试探针的 TMS320F28377D、工程是 f2837xd 诊断库的示例 TEST_application。 操作系统为 Windows7 64x。 测试连接成功、只有在调试或加载项目时才会出现错误。

我已多次重新安装 CCS、并尝试了不同版本的 CCS、例如 CCS7.4、CCS10.4、CCS12.6、 但仍然会发生相同的错误。 我还尝试了减少 TCLK 频率、但它不起作用。 我尝试创建新工程而不是导入现有 示例工程、但仍然发生错误。

当我使用另一台计算机(windows11)和 CCS12.6将同一项目加载到同一电路板时没有问题。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否尝试过任何其他二进制/应用程序?   我能够连接到器件并加载程序、而不会出现任何此类问题。

     不确定在这台特定的 PC 上导致此问题的原因是什么。

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Siddharth

    我尝试了不同的应用程序、其中一个是空项目(具有 main.c)、但仍然会发生这些错误。

    此外、我已重新安装操作系统并将其切换到 Win10、但仍会出现相同的错误。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不可重现,则很难进行调试。 我在这里尝试过几台 PC、但无法重现此问题。  

    您还提到、您仅在此特定 PC 上遇到此问题、在其他 PC 上也可以正常工作。

    我有任何其他建议来解决这个问题、请告诉您。

    此致

    西达尔特