This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:图形工具问题

Guru**** 2831025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1341859/codecomposer-graph-tool-problem

器件型号:CODECOMPOSER

我可以使用图形工具来记录 变量的波周期吗? 采样率大约为10k

例如、记录变量"sample "、我是否需要使用数组来保存这个样本的值或者只是放大缓冲区

定义  

uint16_t SAMPLE_A2或 uint16_t SAMPLE_ARRAY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="4966" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1341859/codecomposer-graph-tool-problem 可否使用图形工具来记录一个波周期 的变量? 采样率约为10k

    请注意如何将"采样率"用于 CCS 图:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_debug-graphs.html#sampling-rate-hz

    这并不意味着图形以该速率读取变量。 该值用于计算刷新时图形上显示的数据。

    您是否希望以10K Hz 的频率记录数据值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    波形只是样本数据的一部分,图形工具只是把它显示为设置,所以数据数组是先决条件,我需要先采集整个数据,然后再显示它,它不是一个象示波器这样的实时波。