This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS Theia -运行安装后步骤时出错

Guru**** 2834805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1330008/ccs-theia---error-running-post-instal-step

大家好!

尝试在 Windows 11上安装 CCS Theia v1.3.1时遇到错误。 具体来说、在安装完成之前就会弹出一条警告、指出无法运行 node.exe 文件。 我在下面附上了错误的屏幕截图。

我在安装后尝试了运行 CCS、看上去一切正常、尽管我还没有完成任何实际工作。 这种情况是否发生在其他人身上? 如果是、您是否采取了任何措施来纠正此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我注意到您的用户名中有空白字符。 这可能是一个潜在问题:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs_theia/ccs_faqs.html#why-do-i-need-to-avoid-non-alphanumeric-unicode-characters-in-my-paths

    我正在努力确认这是否确实是问题所在。 收到更新后、我会将其传递给大家。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在尝试确认这是否确实是问题。

    您是否可以在编辑器中打开以下文件:

    \ccs\ccs_base\cloudagent\config.json

    并看看它是否如下所示:

    {

     "userDataRoot":"../"、

     "loadersRoot ":"..112/.../"、

     "桌面模式":true

     如果安装后步骤失败,则可能缺少文件中的最后一行("desktopMode":true)。 如果确实缺失、请手动添加。 我们将努力防止这种情况在将来发生,但请注意我在上一篇文章中发送的链接中的用户名空格的警告。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实的确如此!

    我以为在用户名中有空格字符可能会造成这种情况、但我真的不知道如何修复它。

    感谢您的帮助、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到您能够解决此问题!

    请注意、与空白字符如何影响(SYS/BIOS 工程的)工程编译、GUI Composer Runtime 等相关的其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对我来说也很有用!

    我忽略了此警告、认为这可能是某个网络问题、并且安装已完成。
    我能够启动 CCS 并编译代码、但当尝试上传和调试代码时、会弹出一个云错误。

    添加 "desktopMode":true 可以解决问题。

    顺便说一下、我的 Windows 用户名文件夹也有空格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    也为我工作了!

    太好了、感谢您的反馈。

    请注意、这将在 CCS Theia 1.4.0中修复(计划本月末)。