This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:MQTTv5兼容

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1344679/launchxl-cc3235sf-mqttv5-compatibilty

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF

您好!

我目前正在 为 LaunchCL-CC3235SF 开发板使用 SDK simplelink_cc32xx_sdk_5_30_00_08。 此 SDK 是否可以支持其他编码语言(例如 C++、python 等)的第三方 MQTTv5库。 您是否还提到了哪些 MQTTTv5库可用于 TI 中的 FreeRTOS。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C++堆栈可以与 CC32xx 环境一起使用(所有支持的工具链都支持 C++)。

    Python 可能不是最适合嵌入式平台的解决方案。

    我们对特定的堆栈没有任何建议。 只需查找嵌入式 MQTTv5堆栈。