This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:无法从最新的 SDK 构建示例工程

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1344601/cc3220sf-launchxl-unable-to-build-example-project-from-latest-sdk

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

我正在尝试构建  simplelink_cc32xx_sdk_7_10_00_13/examples/nortos/CC3220SF_LAUNCHXL/drivers/gpiointerrupt/ticlang. 显示该错误

我使用最新的 CCS V12.60

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    根据该 SDK 版本的发行说明、已使用 Code Composer Studio 12.2.0 而非12.6进行验证。 您是否可以下载此版本的 CCS 并重新编译它以查看这是否解决了您的错误? 如果您无法提供有关您正在构建的步骤的更多详细信息?

    此致!
    科林讷