This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:GUI Composer:如何修复独立应用的窗口大小?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1340271/codecomposer-gui-composer-how-to-fix-window-size-for-standalone-application

器件型号:CODECOMPOSER

当导出为独立应用程序时、如何修复窗口大小?


例如、如果我将所有控件都放置在800x800屏幕(例如仪表板)上、我希望窗口为800x800。  相反,我看到的是,窗口打开了一些更大的尺寸,我的800x800控件集在左上方,大量的空白/死区填充了窗口的其余部分。  我可以手动调整独立应用程序窗口的大小、使其降至800x800控件的大小、但我更希望以合适的大小开始。   

虽然我们在这里、但我更希望窗户不会再大一些。  我希望它是固定的800x800、用户无法更改它。  如何修复窗口大小以使其无法调整大小?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅供参考...这是我在打开独立应用程序时看到的一个示例。  我已将 editor_root 设置为1000px x 1000px。 并将其颜色为红色。  白色是我执行 launcher.exe 时打开的额外屏幕空间。  EDCH_ROOT 的底部被隐藏/延伸到底部边界之外。  标题栏下方的窗口约为1285px 830px

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、我需要跟进 GC 工程。 许多关键人员目前外出、因此可能需要几天时间才能获得解答。

    此外、您正在使用什么 GC 版本? 是 v3吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、是的、V3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mark。 我会提请 GC 专家注意此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:  

    您可以调整 package.json 文件中应位于已导出应用程序根目录的高度/宽度属性。

    马丁