This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 能&' t 连接到 XDS110

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1337161/can-t-connect-to-xds110

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我已经将 LP1352P2连接到笔记本电脑并打开了 Smart RF 闪存编程器。 然后说明有必要更新 XDS110固件、我就是这么做的。 在更新过程中、出现一条错误消息、提示无法更新此消息。 然后我取消了更新并断开了 LP。 此后、我无法再连接到 LP。 它既不出现在 Uniflash 上、也不使用 CCS。

我认为它尝试更新的软件可能存在问题、但我不确定。 如何解决该问题?

谢谢!

爱德华多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    Smart RF 闪存编程器不建议使用、它已经有一段时间没有更新、所以它将闪存到 XDS 的固件也是旧版本。  请 Uniflash、而不是闪存编程器。

    如果固件更新受到干扰、它会将 LaunchPad 砖化。 请按照本指南恢复 LaunchPad。 这是在该主题中标记为已解决的答案。  

    您必须再次刷写引导加载程序和 XDS 固件。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/887212/faq-launchxl-cc1352p-debugger-firmware-upgrade-failure/3281522#3281522

    此致、
    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sid:

    按照您在链接线程中发送给我的教程、我只能执行"安装引导加载程序"部分。

    当我尝试升级固件时、会发生以下错误:

    我还尝试使用在 XDS110SupportReadMe.pdf 中找到的另一个教程、但也无法更新固件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:  

    我不确定在您的情况下引导加载程序刷写是否成功、让我检查是否可以重现错误。  

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sid:

    我希望这些信息对您有所帮助:

    我注意到、现在当我将 LP 连接到笔记本电脑时、Uniflash 会检测到以下情况:

    是否可以使用此文件来刷写固件?

    我加载引导加载程序后、控制台中显示了以下内容:

    如果我尝试刷写固件、它会显示我之前向您展示的消息。 我不知道它是否有任何不同、但我要在没有连接任何跳线(从 XDS 连接到 CC)的情况下在 LP 上刷写引导加载程序和固件文件。

    我希望这些信息对您有所帮助。

    此致、
    爱德华多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是想确定一下。 您是否检查了加载引导加载程序所需的物理连接、它不是使用 USB 直接加载的、而是通过在您翻转 LaunchPad 右上角旁边的 JTAG 连接器看到的。

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 我正在使用另一个 Launchpad 启动引导加载程序。 我已经将一些跳线连接到 Tag-Connect 并连接到 JTAG 连接器:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    我会尝试从工具团队获得有关为什么会发生错误的帮助。 我没有重现这个问题。

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    您过去是否能够使用 XDS110设置连接到器件? 此外、您在另一个 Launchpad 上使用 XDS110作为调试探针。 如果将跳线恢复为原始设置、是否能够连接到该 LaunchPad 上的器件?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

    是的、我以前已连接到该器件、我将其与 Smart RF Studio 7配合使用、且能够按预期工作。 在我使用了智能射频闪存编程器后、它停止连接并请求更新固件。 当我尝试更新它与软件,它显示一条消息错误,它停止工作.

    现在、如果我恢复跳线并使用 USB 电缆将 LP 连接到笔记本电脑、Uniflash 只会将其检测为 XDS110调试探针:

    此致、
    爱德华多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Uniflash 仅将其检测为 XDS110调试探针:

    这是因为序列号全为0。 您是否能够通过 Uniflash 连接到器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 如果我"单击以手动选择"、我可以将其打开:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    打开会话不需要连接到设备。  

    您可以刷写程序还是查看目标存储器的内容吗?