This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0C1104:MSPM0C1104-无法闪存程序(.hex 文件)

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1346869/lp-mspm0c1104-mspm0c1104--unable-to-flash-program-hex-file

器件型号:LP-MSPM0C1104
主题中讨论的其他器件:MSPM0C1104UNIFLASH

您好!  

我无法在 mspm0c1104中刷写(.hex 文件)。 我用于闪存的工具是从 TI 网站下载 UNIFLASH、当我连接器件并加载映像文件时、屏幕上会显示加载映像文件成功、但当我运行 该程序时、它无法正常工作。  

请注意-当我使用 CCS 调试刷写程序时、程序运行正常。

是否有 STM32 ST 链接实用程序等任何软件用于 刷写.hex 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saurabh:

    我不知道 Uniflash 和 MSPM0C 有任何问题。  您编程后是否选择了要验证的选项?

    您是否使用 CCS 编译您的代码?  如果是、请尝试创建.txt (TI 格式)、看看这是否适用于 Uniflash。

    不幸的是、根本没有 STM32 ST 链接实用程序。

    您使用什么硬件来执行编程?