This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:需要在 CCS 12.6中安装 Docker 工具

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1347981/codecomposer-need-to-install-docker-tooling-into-ccs-12-6

器件型号:CODECOMPOSER

您好!

我们希望重复使用我们的基本代码以与 CCS 12配合使用。 我们的基本代码基于 Docker 工具链、并且我们希望重复使用我们的容器以在 CCS 中进行开发。

我们需要具备启动和运行所需的条件。

- cmake 支持

- Docker 支持

对于 cmake、我们可以使用 cmake4eclipse 插件

对于 Docker、我们可以使用 Docker 工具插件。

目前、所有这些都不能轻松安装在 CCS 中。 我找到了一种方法来获取 cmake4eclipse 工作,使用基于 Eclipse 22.03版本的旧插件版本。

在 CCS 中安装 Docker 插件时需要帮助。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们需要具备启动和运行所需的条件。

    - cmake 支持

    - Docker 支持

    对于 cmake、我们可以使用 cmake4eclipse 插件

    对于 Docker、我们可以使用 Docker 工具插件。

    [/报价]

    这两种环境虽然 CCS 未正式提供支持、但都应起作用。 我自己没有任何个人体验、但我知道其他用户使用了类似的设置。 希望这里的其他用户会听到一声提示音。

    谢谢