This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:脚本控制台生成项目超时

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1348049/codecomposer-scripting-console-buildproject-timeout

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:AM2634

您好!

我使用 AM2634。

我将 从本指南学习脚本控制台: Scripting Console 视图

关于 buildProject 示例、它似乎完全不适用于我们的项目:

确实构建了一个 TI 示例、但至少有一次、第一次尝试失败了、尽管出现了不同的错误:

幸运的是,我不依赖于这种工作,但它将是好的理解的原因和解决办法,以防万一。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="479799" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1348049/codecomposer-scripting-console-buildproject-timeout 关于 buildProject 示例、似乎这对我们的项目完全无效:

    您的项目是否像 Git 一样处于版本控制中?

    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/431761/ccs6-scripting-console-not-working/1543748#1543748

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki 您好、

    感谢链接。

    是的、它 由 Git 控制。 我  再次查看了该手册、其中提到如果受到版本控制、则在工程名称中添加">"字符、但这似乎不是当今 CCS/Eclipse 中的解决方案。

    使用在"Project Explorer"中显示的文本可执行以下操作:

    因此,而不是" 项目名称 "我必须把" PROJECT_NAME (在03源代码中) "。 后者严格地不是项目名称,但我认为额外的文本"(在03源代码)"也是由于 Git 版本控制。

    另请注意、尽管该项目现在已正确编译、但 buildProject 返回 false。 我想我应该就此提出另外一个主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所以,而不是" 项目名称 "我必须把" PROJECT_NAME (在03源代码中) "。 后者严格来说不是项目名称,但我认为额外的文本"(在03源代码中)"也是由于 Git 版本控制。[/引号]

    是的、额外的文本来自 EGit。 似乎需要指定 Project Explorer 中显示的全名。

    我想我应该为此提出一个单独的主题。

    我不能重现这个。 但是、我的项目未处于任何版本控制中。  我需要用 git 项目尝试一下。

    谢谢

    [/quote]