This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSLCDK6748:使用 RTSC 工程时、会发生未解决的符号错误。

Guru**** 2835675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1349395/tmdslcdk6748-when-using-an-rtsc-project-an-unresolved-symbol-error-occurs

器件型号:TMDSLCDK6748
你好 

当我创建一个 RTSC 工程并尝试使用 PDK 的库在 GPIO.h 文件中使用 GPIO_init ()函数时,会发生未解析的符号错误。

请帮我。






第一个引用的未定义
文件中的符号
---------------- ----------------
GPIO_init ./main.obj

错误#10234-D:未解析的符号仍存在
错误#10010:链接过程中遇到错误;未生成"test.out"

>>编译失败
Makefile:140:目标"test.out"的食谱失败
gmake[1]:***[test.out]错误1
Makefile:136:目标"全部"的食谱失败
gmake:***[全部]错误2
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    请检查链接器标志以确保 PDK 库位于包含路径中。

    谢谢

    Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很抱歉,我不知道。 这样做对吗? 




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim、

    理想情况下、它应来自$(COM_TI_PDK_LIBRARY_PATH)。 似乎无法正确解析。

    但您可以继续手动提供。

    谢谢

    Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    我手动添加和构建了库、但发生了错误。 请帮我 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    似乎未包括对 GPIO 库的依赖关系。 您能否检查 PDK 库中是否有任何 GPIO 示例可以为您提供所需的所有相关库。

    谢谢

    Yogesh