This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS 使用

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1349969/codecomposer-ccs-usage

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:SysConfig

各位专家、您好!

我们收到了以下 客户的问题。 您能回答一下吗?

1.他们如何在 CCS 中进行全文搜索? (他们希望在项目中搜索特定的常量)
2. CCS 中是否有输入完成功能?
3.在重复使用示例中的代码时、例如在没有 SysConfig 的情况下编写的 TIDA、如何将 C 文件的引脚和其他设置导入或转换到 SysConfig。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken:

    KUAN HUANG 说:
    1. 他们如何在 CCS 中进行全文搜索? (他们希望搜索项目中的特定常量)

    要进行高级搜索、请尝试"CTRL+H"

    KUAN HUANG 说:
    2. CCS 中是否有输入完成功能?

    如果您引用的是编辑器自动完成功能、请尝试"CTRL+SPACE"。

    KUAN HUANG 说:
    3. 重复使用示例中的代码(例如在没有 SysConfig 的情况下编写的 TIDA)时、他们如何将 C 文件的引脚和其他设置导入或转换到 SysConfig。

    他们是否在寻找某种导入工具来自动将 C 文件中的引脚配置内容转换为*。sysconfig 文件?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki 您好、

    感谢您的答复。 我理解1和2。

    第三、是的、他们正在寻找这种工具或方法。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于3,是的,他们正在寻找这样的工具或方法。

    我相当肯定这是不受支持的。 我需要确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ki。 请在您确认后告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请在确认后告诉我。

    我已向工程部确认目前不存在此类工具。