This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:打开声明时有多个元素

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1350934/codecomposer-multiple-elements-when-open-declaration

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!  

Im 正在处理 CCS、当我想在 driverlib (C2000 ware SDK)中打开函数声明时、可以得到以下信息:

虽然使用 C2000Ware 5.1.0.00定义项目产品:


另一次它发生(多个元素) 后,我运行"优化器助手",并想打开声明 Board_Init ()我得到:

为什么它存储了所有这些 board_init? Im 只使用一个特定的 opt_level 和 opt_for_speed 级别、那么为什么他要保存所有这些级别呢? 令人困惑

我可以用它做什么?  


谢谢
迈克尔