This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:关于加密操作的 CC2745 SDK

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2745R10-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1353049/codecomposer-cc2745-sdk-about-cryptographic-operations

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:CC2745R10-Q1

我想使用 CC2745R10-Q1中的 Launch Pad 创建源代码来执行 ECDH 加密操作。
我有两个问题。

1.我已经实现了 SDK 文档"_e_c_d_h_8h.html"中所示的示例、但 SharedSecretKey 计算函数返回一个错误值、例如 Invalid Key Size。
MySecretKey 的大小为32 (字节)、TheirPublicKey 的大小为65 (字节)、SharedSecretKey 的大小也为65 (字节)。
其它哪些原因可能导致此错误?

2.我希望使用 HW (HSM)而非 SW 执行 ECDH 操作,但我只能调用文件中定义的函数进行软件操作。
应如何设置软件/硬件开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaichi、您询问的设备是处于预发布状态且不受公共论坛支持的设备。 请联系您当地的 TI 销售部门寻求帮助。