This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:仅出现一次硬件跟踪分析配置

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1352619/codecomposer-hardware-trace-analysis-configuration-only-appears-once

器件型号:CODECOMPOSER

您好!

我使用的是 CCS12.5和 AM2364 EVM。

在一个示例项目中...

... PC 跟踪配置对话框出现:

但在我的项目中、如果我选择 PC Trace、精确地不会发生任何情况。 如果选择函数分析和代码覆盖率、则会显示配置对话框。

- PC 跟踪对话框未出现的原因可能是什么?

-我可以使用自定义内核跟踪实现相同的功能吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否见过"疑难解答"一章的这一部分?

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_troubleshooting.html#hardware-trace-issues

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的链接。

    新工作区解决了问题。

    对于记录、删除缓存文件和清理工作区并没有改善效果。

    BTW,fsclean 实用程序似乎不能正常工作:

    所以我只是删除了. TI-trace 文件夹、它似乎没有任何负面影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、它只修复了一次。

    在我第二次尝试运行 PC Trace 时、不会显示该对话框。 我认为每次创建新的工作区都是不切实际的。

    仅供参考、当我关闭 CCS 时、出现了以下内容。 不确定它是否相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、问题不仅局限于我的项目、我使用 TI 示例(empty_am263x-cc_system_freeRTOS)时也会发生同样的情况。

    现在的趋势似乎是、它在任何项目/工作区中工作一次、而不是在任何时候工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已确认问题发生在12.5、12.6和12.7中、具有 "empty_am263x-cc_system_freertos"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新工作区解决了问题。

    对于记录、删除缓存文件和清理工作区并没有改善效果。

    [/报价]

    通常、问题与:

    [WORKSPACE FOLDER   DIR]/dvt/CCSAnalysis /[TOOL]

    如果您只是删除 DVT 文件夹、这应该会解决该问题。 您是否可以尝试删除此文件夹而不是整个工作区?

    BTW, fsclean 实用程序似乎不能正常工作:

    这是一个奇数。 我以前从未见过它。 我刚刚运行 fsclean 安装 CCS 12.5.0、工作正常。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以尝试删除此文件夹而不是整个工作区吗?

    是的、这似乎起作用、谢谢。

    不过、最好正确地将其固定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,这似乎有用,谢谢。

    很高兴听到这个消息。 是的、这是旧的硬件分析仪跟踪工具的一个常见问题

    最好正确地修复它。

    是的、那会很好。 但完全透明-旧的 硬件分析器跟踪工具在支持方面已被弃用、因此没有解决此问题的计划。 实际上、CCS Eclipse 通常已被弃用、而改用 CCS Theia IDE。 跟踪工具得到了很大改进、即将发布的 CCS Theia 1.4.0版本(本月末)将支持 AM2x 器件和 ETB 跟踪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    够了。 因此,我认为这将是一个很好的理由,我们看看 Theia 下个月。