This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329EVM:MCT8329a EVM GUI 已彻底打破

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1344969/mct8329evm-mct8329a-evm-gui-is-profoundly-broken

器件型号:MCT8329EVM
主题中讨论的其他器件:MCT8329A

在 M1 macbook 上的 Firefox 或 Chrome 中打开 GUI、显示 TI 云代理过时的错误、并提示我重新下载。

提供的.dmg 文件不可挂载。 尝试在 Finder 中打开时返回消息"无法打开磁盘映像"。 尝试使用`hdiutil attach`在终端中将其打开、将提供输出:

对整个磁盘进行校验和(未知分区:0)…
...........................................................................
整个磁盘(未知分区: 0):已验证的  CRC32 7487美元CCE8
已验证  CRC32 $E8FD17DA
hdiutil:连接失败-没有可挂载的文件系统

这是一个令人深感沮丧的问题。 我每隔几个月就会返回此 EVM 软件、每次启动和运行时都遇到问题。

我不明白为什么只有与桌面上的硬件进行串行通信的软件需要任何类型的云连接。 我也不明白为什么它会要求我使用的任何 TICloudAgent 版本进行更新、然后提供损坏的下载链接。

上次我可以通过下载独立的 GUI 应用来解决这个问题、但这也不再起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pierre:

    对于您在使用 MCT8329A GUI 时遇到的问题、我们深表歉意。

    我已将您的问题转发给我们的 GUI Composer 团队、我会在收到回复后立即回复您。

    此致、
    埃里克·C·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pierre:

    很抱歉响应延迟。

    我已经向我们的 GUI Composer 团队询问了您看到的这个错误、但是他们没有看到这个问题、也 无法 复制这个错误(在装有最新 MacOS 的 M1 MacBook Air 上和 M2 pro 上)。 可能是 TICloudAgent .dmg 文件可能已损坏。

    您能否提供您的 MacOS 版本?

    我会将此帖子移至 Code Composer Studio 论坛、因为此问题与 TI Cloud Agent 相关。

    此致、
    埃里克·C·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pierre、您好!  

    对于您在应用程序方面遇到的问题、我深表歉意。 我自己和另一名工程师曾尝试在 M1和 M2 Mac 上的书、无论是在 TI 网络上还是在 TI 网络之外、下载和安装云代理。 我们没有遇到您要描述的任何问题。  

    我们还使用了与您相同的实用程序来获取云代理校验和、它们有所不同。 请参见下图  

    4月份没有对云代理组件进行更新、因此我们的校验和应该匹配。 您能否转到 dev.ti.com 主登录页面(即 http:dev.ti.com 、该页面应显示 如下屏幕截图中所示的页面)、它还应提供一个链接(就在器件选择下拉列表下方)来下载并安装云代理。 您是否能够尝试以这种方式下载/安装 Cloud Agent、以检查您获得的校验和是否与下图所示的相同?  

    谢谢!
    马丁