This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:是否有 ARM64 Linux 支持?

Guru**** 2831025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1353496/codecomposer-is-there-arm64-linux-support

器件型号:CODECOMPOSER

您好!

我当时在寻找 ARM64 Linux 安装程序、但在此页面上只能找到一个适用于 x86的安装程序: https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO/12.7.0

目前是否支持 ARM64 Linux? 如果没有、是否计划在未来进行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    当前是否支持 ARM64 Linux?

    否。

    Unknown 说:
    ,如果没有,是否计划将来使用?

    已经进行了一些初步讨论。 然而,目前还没有具体的计划。