This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:命令来自何处?

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1356131/codecomposer-where-the-commands-come-from

器件型号:CODECOMPOSER

我将 CCS 编译器与 SDK 6.10用于2652r 工程当我在 CCS theia 中打开该工程时、它会在内部名为.clangd 的发布文件夹内生成一个文件夹、该文件夹包含 compile_commands.json、我在何处可以获取那些没有 theia 的命令。 用例是、我可以打开工程并使用 compile_commands.json 文件配置 intelisense、以更快地在 vscode 中提供代码建议来帮助进行开发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定我是否理解您的问题。 您是否 在问如何在 CCS Theia 之外生成 clang JSON 编译数据库文件? 此文件由几个 make 实用程序自动生成,还有许多第三方工具可以生成它,如 compiledb。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    make 实用程序位于何处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些诸如 cmake 的实用程序 (CCS 不附带)可以生成该格式。

    另请参见 compiledb: https://github.com/nickdiego/compiledb

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在哪里可以找到.mk 文件在 CCS 中。 我在上面看到过生成 compile_commands.json 的存储库、它需要.mk 文件、我应该使用哪个文件? 生成 compile_commands.json

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在哪里可以找到 CCS 中的.mk 文件.

    检查工程的编译配置子文件夹。 在您的情况下、它应该是"Release"文件夹。