This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio:GEL 脚本不适用于内核1、2 &3

Guru**** 2914370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1356863/ccstudio-gel-scripts-not-available-for-cores-1-2-3

器件型号:CCStudio

您好!

在带有 AM2634x 的 CCS 12.5中、当选择了 Core 0时、脚本会显示在菜单中:

...但它们不可用于其他内核:

我希望它们至少可用于每个子系统、即 Core 2。

这是否有意为之、我该如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kier:

    这样做是为了确保直接从 R5FSS0_0内核正确完成所有器件配置、而不受其他内核的任何干扰。 加载到 R5FSS0_0内核的 GEL 脚本也可以由任何其他内核加载和使用。

    可通过以下步骤完成此操作:

    1) 1)右键点击内核调试实例、然后选择"Open GEL Files View"。

    2) 2)在 GEL Files 视图中右键点击、然后选择"Load GEL..."。

    3)在文件浏览器中导航至 AM263x.gel 源文件(C:\ti\ccs12XX\ccs\ccs_base\emulation\gel\AM263x\*)

    4) 4)选择"Open"、CCS 将在窗格中加载所有关联的 GEL 文件、"Scripts"选项卡现在将包含相关的函数。

    请告诉我、这是否适用于您以及是否有任何其他问题。

    此致、

    扎卡里·弗莱诺