This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1354P10:正在获取&'subdir_rules.mk:9:目标的配方&'build-626001679'失败&&39;编译 CCS 工程时出错

Guru**** 2924560 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC1354P10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1357246/lp-em-cc1354p10-getting-subdir_rules-mk-9-recipe-for-target-build-626001679-failed-error-while-building-ccs-project

器件型号:LP-EM-CC1354P10
主题中讨论的其他器件:SysConfigCC1354P10

我导入了一个在另一台 PC 上工作的 CCS 项目。 使用"Import CCS Projects"向导(即"Project"->Import CCS Projects")导入。 在构建项目时、我收到如下所示的错误。
SDK: simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77
CCS 版本: 12.7.0.00007  

错误:

`

subdir_rules.mk:9:目标"build-626001679"的食谱失败
类型错误:未知属性: interruptPriority
在 setHelper 处(C:\ti\ccs1240\ccs\utils\sysg_1.20.0\dist\webpack:\sysconfig src ts:181:8)
在 Object.set (C:\ti\ccs1240\ccs\utils\sysg_1.20.0\dist\webpack src:ts:29:10)
在 scriptFunc (D:\projects\spark_Meda_POC\Spark_Mediar_POC\Tlm202\Trimkey_LP_EM_CC1354P10_1\simple_peripheral.syscfg Think_Seed_Ble_:128:28 Think_Seed_Ble_)
在 CB (C:\ti\ccs1240\ccs\utils\sysg_1.20.0\dist\webpack src:ts:113:7)
在 withDeprecatedAccess 中(C:\ti\ccs1240\ccs\utils\sysg_1.20.0\dist\webpack src:\sysconfig ts:14:10)
在 runAsUserScript 上(C:\ti\ccs1240\ccs\utils\sysg_1.20.0\dist\webpack:\sysconfig src ts:61:3)
在 ITERATE 处(C:\ti\ccs1240\ccs\utils\sysg_1.20.0\dist\webpack src:ts:111:5)
在 baseEach 处(C:\ti\ccs1240\ccs\utils\sysg_1.20.0\dist\webpack:\sysgmnode_modules\lodash\lodash.js:530:11)
at function.each (C:\ti\ccs1240\ccs\utils\sysg_1.20.0\dist\webpack:\sysg\not_modules\lodash\lodash.js:9409:52)
在 C:\ti\ccs1240\ccs\utils\sysg_1.20.0\dist\webpack src:ts:109:6处
gmake:***[BUILD-626001679]错误1
gmake:由于错误、未重制目标"all"。

****构建完成****
`

您能指导一下如何解决该问题吗? 我是否缺少要在 PC 中设置的某些配置。 或者 Project 文件本身是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammed:

    两台 PC 是否都使用相同的 CCS、SysConfig 和 SimpleLink SDK 版本?

    请在项目属性下检查:

    此致、

    亚瑟