This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:资源浏览器: 403 Forbidden

Guru**** 2832805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1346893/codecomposer-resource-explorer-403-forbidden

通过 Code Composer Studio 的"入门"页面访问 Resource Explorer 时、显示 HTTP 403 Forbidden 错误。

我的网络似乎被 TI 阻止。 从其他设备/网络请求 URL dev.ti.com 时、工作正常。

如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果正在使用代理访问互联网、您是否可以通过以下方式在 CCS 中显式设置代理:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_troubleshooting.html#check-the-proxy-setting

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果上述操作不起作用、我相信您遇到了与以下用户类似的问题:

    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1276231/403-forbidden-error-while-opening-resource-explorer-or-dev-ti-com

    请提供出现此问题的 PC 的 IP 地址。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有使用代理。 在我看来、我们的 IP 也被 TI 封锁了:212.65.26.186。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供 IP 地址。 我将请我们对其进行更深入的研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 到目前为止是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已请求更新、但未收到我们 IT 部门的回复。 很抱歉耽误你的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 IT 部门已回复上述 IP 已被清除。 请重试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能说,我也能说吗?  Microsoft HQ 的任何人都无法访问 dev.ti.com。

    我今天的外发 IP 是  131.107.159.75。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经提交了一个取消阻止请求、请与我们的 IT 部门联系。 他们应尽快解决此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nathan、这个问题现在应该得到解决。 请重试。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是问题仍然存在。  我的 IP 仍然是 131.107.159.75  我们的防火墙人员监控我们的边缘传出数据包,这不是我们。  重置浏览器后、在新安装的 Chrome 中以及在简短浏览器中进行。

    DNS 显示 dev.ti.com 的两个 IP: [52.71.138.175]和[50.16.59.129]

    PowerShell Test-NetworkConnection dev.ti.com -p 443:


    计算机名称:dev.ti.com
    远程地址:52.71.138.175
    RemotePort:443
    NameResolutionResults:52.71.138.175
    50.16.59.129
    MatchingIPsecRules:
    NetworkIsolationContext :互联网
    IsAdmin:False
    InterfaceAlias:以太网
    原始地址:10.120.31.75
    NetRoute (NextHop): 10.120.30.1
    TcpTestSuccessSuccesseded:真


    下面是一些 HTTP 信息、如果它有用的话。    

    这是 Microsoft Edge:

    请求 URL: https://dev.ti.com/
    申请方法: 获取
    状态代码: 403 Forbidden
    远程地址: 50.16.59.129:443
    引用者政策: Strict -Origin-why-cross-origin
    sec-Ch-UA:"chromium" ;v="124"、"Microsoft Edge";v="124"、"not-A"。 brand";v="99"
    sec-Ch-UA-Mobile: ?0
    sec-Ch-UA-Platform: "Windows"
    sec-fetch-dest: 文档
    sec-fetch-Mode:Navigate  
    sec-fetch-site: 无
    sec-获取-用户: ?1
    升级不安全请求: 1
    用户代理: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0;Win64;x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML、如 Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari / 537.36 EDG/124.0.0.0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nathan - 您可以访问 Bing.com 并搜索"我的 IP 是什么"并提供返回的 IP 地址吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IPv4: 131.107.159.75

    ISP: Microsoft Corporation

     美国华盛顿州雷德蒙德市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上述 HTTP 流量中的源地址 10.120.31.75是我的 Intranet IP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nathan -它已确认您的 IP 地址已被列入白名单、因此不应以任何方式阻止它。 您的 IP 地址也不会显示在他们的日志中。  

    您能否启动专门的 E2E 讨论以讨论后续步骤?

    谢谢