This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:PC 跟踪有时不显示正确的反汇编

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1359636/codecomposer-pc-trace-sometimes-does-not-show-the-correct-disassembly

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:AM2634

您好!

我使用 AM2634。

在以下屏幕截图中、PC Trace 中的"Disassembly"与"Disassembly"窗口的实际值不匹配:

有时匹配情况如下所示:

老实说、我不是汇编专家、但我的直觉是、这是错误的。 为什么有时无法匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为什么它有时不匹配请?

    实际上、跟踪视图使用的符号管理器与 CCS 调试器不同(更旧)。 如果使用 TI ARM clang 编译器、则 CCS 调试器使用的符号管理器对 clang 输出的支持比跟踪视图好得多。 这将解释反汇编视图内容更加准确的原因。

    在您的第一个屏幕截图中、您指出的第一个不一致之处是一个示例、说明跟踪视图使用的较旧符号管理器如何无法解码操作码、因此操作码只有".word"。  

    请注意、这种与符号管理器的不一致只是 CCS Eclipse 的一个问题。 CCS Theia 中的跟踪功能将使用与 CCS 调试器相同的符号管理器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的讲解。 我想我只是坚持一下、直到我能够使用 Theia。