This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD 3138CC64EVM-030

Guru**** 2951110 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3138CC64EVM-030, UNIFLASH, UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1352388/ucd3138-ucd-3138cc64evm-030

器件型号:UCD3138
主题中讨论的其他器件:、 UNIFLASH、 USB-TO-GPIO2、

如何解决这个错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Tasmiya,

    您能向我介绍一下您所做的工作吗? 我需要更多关于你做了什么和发生了什么的信息。

    请参阅 UCD3138培训视频中的 JTAG 接口部分: https://www.ti.com/video/series/introduction-to-digital-power-controllers.html 

    此致、

    乔纳森·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 UCD3138微控制器(UCD3138CC64EVM-030)和通用串行总线器件(USB 至 GPIO)调试 UCD3138 LLC 半桥固件项目代码时、将显示错误消息"ARM7_0:仿真器初始化错误"。

    如何解决此错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使我已连接 UCD 3138CC64EVM-030板、也无法在 UniFlash 中自动检测到器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    您提到您使用的是 USB 转 GPIO 适配器。 您是否正在使用 USB-TO-GPIO 适配器和/或 XDS110适配器?  

    首先尝试通过 PMBus 将 USB 转 GPIO 适配器与 UCD 器件 GUI 配合使用、以刷写 LLC 半桥接固件。 如果工作正常、请尝试通过 JTAG 使用带有 Uniflash 的 XDS110进行刷写。  

    XDS110适配器的一个常见问题也是电源。 如果您同时使用 PMBus 适配器和 XDS110适配器、请确保为控制卡正确供电。 由于没有 为 JTAG 3.3V 引脚正确供电、可能会发生类似您的错误。 通过 USB-TO-GPIO 适配器为 UCD 控制卡提供3.3V 电源、然后尝试通过 JTAG 使用 XDS110进行刷写。

    此致、

    乔纳森·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan Wong、

    我将随 UCD3138CC64EVM-030板一起使用 USB-TO-GPIO 适配器。 我要编辑代码。 如果我在 Code Composer Studio 6.1.3版中打开代码、当我 调试时、它会询问 ccxml 文件、该文件是目标配置、我应该在连接选项中选择哪种连接、以及我应该选择哪种板或器件? 我是该领域的新手。 请引导我。

    我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Tasmiya,

    我认为您对如何使用 UCD3138存在误解。 请  再次参阅实验培训视频"基础知识和工具"部分。 或、查看 《UCD3138x 器件简介》应用手册。  

    第1步:  下载 Fusion Studio GUI。 下载 Fusion Studio GUI 时、您将安装3个程序:Fusion Studio Online、Fusion Design Offline 和 UCD3xxx 器件 GUI。

    步骤2:  您只能使用 Code Composer Studio (CCS)来 生成 而非闪存。 因此、您下载 UCD LLC EVM 固件并在 CCS 中打开项目。 在 CCS 上、您可以根据需要对固件进行任何更改。 对 UCD 项目满意后、单击  生成 CCS 将构建项目。 作为 UCD 工程、CCS 本质上会在工程编译文件夹中生成.x0文件。 当您单击  生成 在 UCD LLC 固件的 CCS 中、将自动生成.x0文件。 请确保在窗口中选择正确的 UCD 目标、  生成 下拉菜单。

    步骤3:  生成.x0文件后、您将打开 Fusion Studio  UCD3xxx 器件 GUI 。 通过 USB 转 GPIO2适配器将 UCD3138A 控制卡与计算机连接。 USB 转 GPIO2 适配器通过  PMBus ,而不是 JTAG。 在 GUI 中点击"Scan Device in ROM Mode"。 绿色的"找到 ROM..." 该消息应显示在日志中。 否则、说明您的适配器或 UCD 芯片有问题。  

      

    步骤4: 在 ROM 模式下检测到您的 UCD 芯片后、点击"Firmware Download"。 导航至生成.x0文件所在的文件夹、然后选择.x0文件。 点击"Download"。 当绿色的"Found DC-DC LLC Firmware..."时、LLC 固件将成功刷写到您的 UCD3138A 中 出现消息。 固件现已刷写到您的 UCD 芯片上并可供使用。

    步骤5: 为  Fusion Studio Online 在该 GUI 中、您可以更改环路补偿和其他参数、  实时 同时 UCD 运行在硬件上。 您需要在 UCD3138控制 EVM 时、使 UCD 通过 USB 转 GPIO2适配器与计算机保持连接。  Fusion Studio 离线 在您未连接 UCD 时使用、并允许您查看示例 UCD 项目。

    步骤6: 对固件满意后、即可使用 JTAG 和 XDS110适配器将最终的生产固件刷写到 UCD 中。 仅应在固件经过全面测试后执行此步骤、并将其用于最终产品。 您无需将 JTAG 用于调试和测试目的。

    如果您有任何进一步的问题、敬请告知。

    此致、

    乔纳森·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jonathan Wong。

    我已经学习了前五个步骤、现在我对 XDS110调试探针的连接有疑问。 如何将 XDS110调试探针连接到 UCD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Tasmiya,

    如果您准备闪存、 生产 那么您可以按照下图所示的设置进行操作。 同样、关于 JTAG 的培训实验部分介绍了如何通过 JTAG 将固件刷写到 UCD 上。  

    您可以在此处查看有关 XDS110和 ARM/JTAG 引脚排列的更多信息: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_jtag_connectors.html。如果这可以回答您的问题、请单击"我的问题已解决"。

    此致、

    乔纳森·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jonathan Wong。

    在第4步中、一旦我们刷入了.xo 文件(DC-DC LLC 固件)、我有一个疑问、那就是它是用于再次重复使用还是其他我们每次在线打开 Fusion Studio 时必须刷写...、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    每次修改固件并点击  生成 ,将生成一个新的.x0文件。 您每次都必须通过 UCD3xxx 器件 GUI 刷写该.x0文件。

    此致、

    乔纳森·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您能为 UCD3138分享 ADC 示例代码吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arun、

    由于此问题与原始问题无关、请发布新主题。 另外、当你制作一个新主题时、请告诉我你对 ADC 示例代码和正在寻找的内容感到困惑。 您是否对如何初始化 ADC 感到困惑? 您是否觉得 ADC 的使用方式有点困惑?

    此致、

    乔纳森·王