This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:将 Wolf MQTT 添加到 CCS Studio 项目时遇到错误

Guru**** 2834555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1357896/launchxl-cc3235sf-error-faced-while-adding-wolf-mqtt-to-ccs-studio-project

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
主题中讨论的其他器件:CC3235SFSysConfig

您好!

在我们的项目中、我们加入了 wolf mqttv5、并在 CCS Studio 项目中添加了所需的库。  我们尝试了运行 wolf MQTT 客户端示例代码、并且  还定义了 freertos_TCP 宏、目前我们面临如下所示的错误。 目前、我们正在使用 TI CCS Studio 版本11和 CC3235SF 开发套件。

请建议我们如何纠正此错误。

谢谢。

Deepak.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您似乎错过了 FreeRTOSConfig.h。

    通常通过 SysConfig 机制对其进行配置。 您应该在 common.syscfg 文件中包含 FreeRTOS。

    您还需要在 CCS 的 Windows->Preferences 下、然后 Code Composer Studio->Build->Variables、如下所示: FreeRTOS_INSTALL_DIR 应指向您安装 Free RTOS 的位置。

    此致、

    什洛米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:

    感谢您的答复。 实际上、我们已经将 FreeRTOS_INSTALL_DIR 添加到项目路径中、而且 FreeRTOS 配置文件已经存在于 freertos_build_release 包中。 该错误仍然存在的任何其他原因。

    谢谢。

    Deepak.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能看到  FreeRTOSConfig.h 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以看到。 如下所示、该示例存在于 freertos_build_release 包中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奇怪的是、项目属性中的包含搜索路径可能不包含此文件的路径。

    您能检查一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shlomi:

    目前、我们在同一工作区中有三个不同的项目 、它们彼此关联。 也就是说、项目中可能未包含此文件的包含路径。

     下面说明了如何在工作区中汇编我们的项目、

    Project_1是项目的.c 文件所在、项目应用程序在连接到硬件的项目2中运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这并不是关于项目构建的具体方式。

    我的意思是将其包含在项目的属性中。 请参阅捕获、例如将 syscfg 以绿色矩形表示。

    什洛米