This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1354P10:重新安装 CCC 后、导入 CCS 工程时出错

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1354P10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1362607/lp-em-cc1354p10-getting-an-error-while-importing-ccs-project-after-reinstalling-my-ccc

器件型号:LP-EM-CC1354P10
主题中讨论的其他器件:CC1354P10

我安装了 CCS 版本:12.4.0.00007、但我无意中将其卸载。 然后我安装了相同的版本(不重新启动后,未安装)。
之后,安装成功了,我也确实重新启动了。
但我无法导入任何项目。 我 在之前的 CCS 安装过程中导入的同一个工程在这之后无法正常工作。

当我导入项目时、它会给出错误:
"项目'Trimkey_LP_EM_CC1354P10_1"的导入失败、因为它的元数据无法解释。 请联系支持人员。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题在更新 CCS 后得到解决。