This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:PC Trace 仅在一个(任意)核心上运行

Guru**** 2919680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1362269/codecomposer-pc-trace-only-works-on-one-arbitrary-core

器件型号:CODECOMPOSER

PC Trace 配置似乎为所有内核提供 PC Trace:

但跟踪数据仅针对 R5_2显示。 其他代码是空白的、引用的是"接收器已停止"、即使数据可用。

请如何显示其他内核的跟踪数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、虽然可以为每个内核打开跟踪视图、但一次只能为一个内核收集跟踪数据。 因此、如果您同时运行多个内核、您将只能从一个内核获取数据。  

    [quote userid="479799" url="~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1362269/codecomposer-pc-trace-only-works-on-one-arbitrary-core 如何显示其他内核的跟踪数据?

    您需要对该内核(以及仅该内核)启用跟踪、以便为其收集跟踪数据。