This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:调试时符号丢失

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1361499/codecomposer-missing-symbols-when-debugging

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:TMS320F28377SCCStudio

你好

我正在尝试调试现有的 TMS320F28377S 工程、但无法设置任何断点:

模块视图中缺少文件、但在反汇编视图中是否正确命名了所有函数调用?

示例 main.cpp 错误:

我认为识别的所有文件都来自 /xdc/runtime 目录

-Johan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可能是源代码相关性问题或调试符号的某种问题。 很难说没有更多的细节? 您能否分享您的项目? 我将需要经过编译的*。out 文件和一些有问题的源代码。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复。

    我弄清楚了、这是.cproject 中的此行:

                    <option id="com.ti.ccstudio.buildDefinitions.C2000_6.4.compilerID.DEBUGGING_MODEL.1334914237" name="Debugging model" superclass="com.ti.ccstudio.buildDefinitions.C2000_6.4.compilerID.DEBUGGING_MODEL" value="com.ti.ccstudio.buildDefinitions.C2000_6.4.compilerID.DEBUGGING_MODEL.SYMDEBUG__DWARF" ValueType"枚举"/>
    symdebug 已设置为 symDEBUG__none 。 我找不到任何在 CCS 中修复的方法、但关闭工程并编辑文本解决了问题。
    -Johan