This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:调试时程序卡在__ TI_decompress_lzss 中。

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1361847/codecomposer-program-getting-stuck-in-__ti_decompress_lzss-while-debugging

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6047

您好!

我使用的是 MSP430FR6047和 CCS v12.4.0。 我尝试使用已为 数据创建的单独存储器部分。 如下所示:

#pragma DATA_SECTION (myDataObject、".mySection")
#pragma Retain (myDataObject)

当我开始调试时、程序会 由于某种原因卡在_ TI_decompress_lzss 函数中、而没有到达 main。

当我使用#pragma persistent 时、我看不到以上问题。  

以下是程序卡住的区域的快照。  

如何解决此问题? 如有任何帮助,将不胜感激。  

此致、
南德基绍尔   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    傻我。 实际上、我用于 mySection 的内存受到了写入保护。 它在分配适当的存储器部分后的工作情况。

    谢谢