This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:NA

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1364112/codecomposer-na

器件型号:CODECOMPOSER

您好、某些人能帮助我解决此错误消息吗?  

制造:*** Application_Source / subdir.mk:16:Application_Source / main.o]错误1

这是我的 subdir.mk 文件

C_SRC +=\
./ Application_Source / main.c

OBJS +=\
./ Application_Source / main.o

#每个子目录必须为它所贡献的构建源提供规则
Application_Source /%. o:../ Application_Source /%. c
  @echo 'building file:$^'
  @echo '调用:ARM-GCC C 编译器'
  $(CC)$(CFLAGS)-c -o $@$^  
  @echo ' finished build:$^'
我尝试转换缩进为选项卡和缩进为空间或按内容检测缩进,我仍然没有得到目标文件创建,请帮助我
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能提供更多详细信息吗? 是否正在使用 CCS 项目? 如果是、您在使用哪个版本的 CCS? 并提供出现在 CCS 编译控制台中的完整编译输出。

    谢谢