This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无法 Quot (&quot);Enable Grouping & quot (启用分组和 quot);CCS 9.3.0.00012 RTOS 分析器 Ubuntu 22.04 LTS

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1360973/unable-to-enable-grouping-ccs-9-3-0-00012-rtos-analyzer-ubuntu-22-04-lts

器件型号:TMS320C6748

我尝试在 RTOS Analyzer 中对实时会话和执行图的输出进行分组、但无法单击"启用分组"按钮。 将鼠标悬停在它上面也不像其它选项那样强调按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、CCS 9.3在 Ubuntu 22.04上不受官方支持。 我认为该 CCS 版本支持的 Ubuntu 的最后一个版本是18.04LTS。 如果您可以的话、我建议您更新 CCS 版本。

    另请注意、RTOS Analyzer 已被弃用、以支持它不大可能看到任何改进/增强、但"按原样"提供。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 12.7中是否可能不提供此功能? 我至少在工具菜单下拉列表中找不到它、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RTOS Analyzer 菜单项应仍在 CCS Debug 透视图中。 是否缺失? 您能提供屏幕截图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    全新重新安装解决了问题