This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC26X2R1:重新导入 CCS 工程时重命名 CCS 工程失败

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1352298/launchxl-cc26x2r1-renaming-ccs-project-fails-when-re-importing

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1

大家好!

这个问题已经存在了多年。

只需导入一个项目、例如"project zero"。

右键点击该文件、然后将其重命名为"abc"。

删除它。 将其从"Projects"列表中删除。 显然、不要标记勾号以将其从文件系统中删除。

现在、尝试导入"abc"项目。 它会失败。

有任何权变措施吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。

    恐怕我无法重现您的问题。

    以下是我遵循的步骤(全部成功):

    1. 在 Windows 10上打开 CCS 12.5
    2. 从 SDK 文件夹中导入适用于 TIClang 编译器的 CC2340的空示例工程(F3 SDK 7.40.00.64)
    3. 删除项目、无需勾号即可将其从文件系统中删除
    4. Re -导入从工作区文件夹中新删除的项目
    5. 重命名工程
    6. 删除项目、无需勾号即可将其从文件系统中删除
    7. Re -导入从工作区文件夹中新删除的项目
    8. 从 SDK 文件夹中导入适用于 TIClang 编译器的 CC2340的空示例工程(F3 SDK 7.40.00.64)(与步骤2相同)

    注意工作区中不能有两个同名工程。

    如果我错过了什么、请告诉我。 另外、如果您有屏幕截图或错误消息、我可以利用它们更好地了解问题、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    @克莱门特

    您的工作做得比我描述的问题要好。 我没有表明我使用的是 Linux Ubuntu。

    我认为对于 Windows、就像您一样、它运行良好。

    让我们看看是否有人可以在 Linux CCS 下试用该功能。

    非常感谢、我当然忘了添加适当的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供更多信息。

    我已要求同事在 Linux Ubuntu 20.04.6上运行相同的测试。

    请耐心等待。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已在 Ubuntu 中尝试过、但没有看到相同的问题。

    我使用 CCS 12.7。

    1. 在 CCS 工作区中拥有现有项目。
    2. 创建
    3. 重命名它
    4. 从工作区删除工程(仍位于磁盘上)
    5. 将工程导入 CCS、并从1开始选择工程(在3中重命名)。
    6. 按预期导入项目、但仍正常构建
    bo shi2 说:
    现在、尝试导入"abc"项目。 它将失败。

    如果可能、请提供显示错误的屏幕截图。

    谢谢。
    托比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    我使用的是一个基于 Debian 的发行版、名为 SpiralLinux、它有这个错误。

    在更为传统的 Linux Mint 上、不存在此错误。

    感谢您的帮助!