This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS theia 代码自动化没有给出任何建议

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1361885/codecomposer-ccs-theia-code-automation-is-not-giving-any-suggestions

器件型号:CODECOMPOSER

无法从 CCS theia 中的 clangd 获得任何代码建议我是否需要对 CCS 工程进行任何配置才能使其在 CCS theia 中工作? 目前我的项目处于 CCS with SDK 6.10中如何使其与 CCS theia 配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    需要注意的几点:

    -确保您正在使用 CCS 1.4,它改进了 clangd 功能

    -解析位于项目文件夹之外的源文件有一些已知限制。  这就是您遇到的情况吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我确切看到的是,他无法解析从其他文件(在项目目录)导入的一些结构 ,导致问题,由于这个问题,它不提供任何代码建议. 编写代码时很难不提供代码建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:

    是的、您似乎在 CCS Theia 中遇到了一个已知问题、已经提交了错误报告来跟踪这个问题。 您可以使用以下链接查看问题并跟踪此错误的进度:

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-11746

    同时、权变措施是将所有相关文件移动到工程文件夹中、并更新工程中对这些文件的任何引用、以便在新位置找到这些文件。 根据项目、此步骤可能非常繁琐、不建议执行。

    此致、

    瑞奇