This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:有关模拟信号链 Studio 和传感器控制器的问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7, BP-BASSENSORSMKII, LPSTK-CC1352R, DRV5032, CC1352R, CC1314R10, OPT3001, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1365789/lp-cc1352p7-question-about-analog-signal-chain-studio-and-sensor-controller

器件型号:LP-CC1352P7
主题中讨论的其他器件:Wi-SUNCC1352P7BP-BASSENSORSMKIILPSTK-CC1352RDRV5032、CC1352RCC1314R10OPT3001SysConfig

尊敬的 TI 工程师:

我已经在 CC1352P7 Launchpad 上成功完成了 Wi-SUN CoAP OAD 固件项目。  下一步是将一些传感器代码集成到我的 CoAP 固件项目中。

我选择了我的 BP-BASSENSORSMKII。  我还可以通过 Analog Signal Chain Studio 插件在我的项目中添加他们的条目。

我还知道如何将 Sensor Controller Studio 项目导出到 CCS 项目。

不过、当我尝试针对 I2C 总线传感器浏览 Sensor Controller Studio 示例项目时、没有任何工具适用于 CC1352P7。

现在、我的问题是:

  • 是否有适用于 I2C 总线传感器的 Sensor Controller Studio 示例项目?  您能为开发人员提供一个吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tim Cruise

    我希望你们做得好。 在 Sensor Controller Studio 中、我们有一些 I2C 示例、例如 I2C 光传感器和 I2C 温度传感器(在 LauchPad SensorTag 套件下)。   

    谢谢。
    A·F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    感谢您的快速回复。

    另一个问题是:

    • `s 我启用"Analog Signal Chain Studio"插件并将"Sensor Controller Studio"生成的代码导入同一个 CCS 项目、它们是否会相互冲突 代码?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tim Cruise  

    由于模拟并不是我的专业领域、因此我无法保证这些工具不会相互冲突、我想说要注意引脚分配以及这两者之间正在使用哪些资源;因此这里可能需要手动检查。  

    谢谢。
    A·F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是:

    • LPSTK-CC1352R 的默认演示工程用于蓝牙。
      https://www.ti.com/tool/LPSTK-CC1352R

      在此 Sensor Tag 套件上、有2个传感器、即:

      ADXL362线性加速计
      DRV5032霍尔效应传感器

      那么从何处可以获取用于其他 CCS 工程的驱动程序呢?  在 SDK 上找不到原始演示工程。  我的目标是将他们的驱动程序集成到另一个 Wi-SUN 项目中。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    查看 CC1352R 链接后、我们发现在最近的 SLA 中有关工具的信息较少、更确切地说、我们有一个模拟单链教程、但教程有点旧:

    Analog Signal Chain Studio 基础知识(TI.com)

    我们还提供了传感器控制器 Studio 教程:

    传感器控制器基础知识(TI.com)

    如前所述、这两种版本都适用于较旧版本的 SDK/SLA、因此目前可能不会受到完全支持。  

    我可能需要专门询问"驱动程序";您可能需要创建一个单独的 Wi-SUN 线程、以便从 WiFi 团队那里获得帮助。

    谢谢。
    A·F  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:
    我在 Sensor Controller Studio 中找到了一个 ADXL362线性加速计示例项目。  这个项目有驱动器。  我正在尝试将其导出到 CCS Wi-SUN 项目。

    这里还有一些问题:

    1. 您是否会为即将推出的 CC1314R10提供 Sensor Controller Studio 支持?  这非常适合用作 Wi-SUN CoAP 节点:
      https://www.ti.com/tool/LP-EM-CC1314R10
    2. 每当我们从 CCS SysConfig 中配置传感器、例如 BAS 传感器 BoosterPack MK II 的 OPT3001光传感器时、SysConfig 是否会自动将传感器连接到 MCU`s 传感器控制器处理器、并生成此 CCS 项目所需的代码?


    3. 我们如何将两个或更多 Sensor Controller Studio 支持的传感器项目代码、例如 ADXL362线性加速计和 DRV5032霍尔效应传感器、导出到同一个 CCS 项目?

    此致,
    提米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timmy、

    Sensor Controller Studio 2.9.0已支持 CC1314。 选择所需的项目、然后将其打开。 之后、您可以选择所需的器件(芯片):

    2-您可以将 CCS 配置为"保留"这些资源所需的资源- https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/sysconfig/sysconfig-board.html#reserve-peripheral-s

    3 -为了在同一器件上共存多个 Sensor Controller 项目、应确保在 Sensor Controller Studio 中合并这些项目。

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    SysConfig GUI 不会生成用于传感器控制器处理器的代码、是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    实际上、SysConfig 不会向传感器控制器生成代码。

    必须使用 Sensor Controller Studio。

    此致、

    亚瑟