This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:调试新项目时、CCS 不会在 main 中启动

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1367018/codecomposer-ccs-does-not-start-in-main-when-debugging-for-new-project

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5994

工具与软件:

您好!

我已经使用 Code Composer v12.7创建了一个新项目、由于某种原因、无法在调试模式下启动程序、这样它就在 main 上等待我像我的其他项目一样按"开始"。 在读取 MCU 存储器时、我可以看到微控制器实际上已经编程、但我无法单步执行代码或设置断点进行调试。 如果在对器件进行编程后按"connect to run target"、该器件会进行连接但在此处的 boot.c 中断开:

单步执行此输入反汇编代码。

我使用的是 MSP430FR5994 MCU、如果我将另一个项目编程到该微控制器中、我就能够按预期分步执行代码。 我已经尝试过调试选项、并根据其他类似问题的建议修改了一些设置、但不太可能单步执行代码。 我的设置:

我还看了其他项目设置、并将其复制到了当前项目中、但仍在进行同样的操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我花了一天的大部分时间从头开始创建新的项目环境。 真的令人沮丧、但这似乎让它正常工作。 不知道这里的问题是什么。