This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS6和 CCS12间歇性断点

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1365959/codecomposer-ccs6-and-ccs12-intermittent-break-points

器件型号:CODECOMPOSER

我再也没有头发了。

我正在尝试调试28069处理器上的代码。 它在大多数时间都起作用。 CCS6是首选工具、因为 CCS12几乎不能用于该处理器的功能。 我有一个以20kHz 运行的 AD ISR、我要尝试调试该中断内的代码。 我遇到的问题是、我无法在代码中设置断点、有时会断点、有时则不会。  

也就是说、我在某个位置设置一个断点、第一次中断时、我继续执行代码、代码将再次中断、然后大多数时候第三次中断、它不会中断、而只是执行代码永远不会 中断、  直到可能 JTAG 断开并抛出我最喜欢的"低功耗"。现在我真的很困、您真的遇到了大量错误。 我知道我在这里只是在通风、但我现在浪费了两天时间来对抗应该帮助我的工具。  

另一个很好的方法是单击裕量以设置断点、代码会在代码中任意的某个位置停止。

我通常对这个平台很幸运、但现在还没有。 欢迎任何高水平的"在这里看看"建议...

感谢您的参与...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CCS 6和12都有问题吗? 请提供确切的版本。

    您是否还能提供一个可重现的小型测试用例?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    还请提供以下信息:

    • 在调试器选项中、您是否启用了"实时模式"?
    • 你是否启用了"在步进/运行时禁用中断"?
    • 您是设置了硬件还是软件断点?

    谢谢。

    奥利弗