This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS Theia:串行终端隐藏在哪里?

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1368139/codecomposer-ccs-theia-where-is-the-serial-terminal-hiding

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

我本来想看看串行终端在1.4版本上是否有所改进、但却找不到。

我以为是在 View->Terminal->Serial Terminal 中,但这并不存在。

AFAICT 的"终端"菜单命令只会打开命令行控制台窗口。

我查看了用户指南、"Serial"仅显示为"Serial Number"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith、您好、您可以通过导航到此处打开: View > Console > Serial Console

    希望这对您有所帮助!

    索菲亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我不敢相信我今天早些时候没有看到那个!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不过、串行终端似乎不发送数据、即使回波也不起作用。 Putty 工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、您好、能否详细说明您使用的是什么设备、项目和串行控制台设置(波特率、COM 端口等)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最近我的运气是,当我试图重现问题,终端工作正常。 我认为它比我以前尝试它更好,但我忘记了我有什么问题...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴你能够使它再次工作!