This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138OL40EVM-032:扫描执行器件 ID 的器件:"在日志中未找到器件"

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138OL40EVM-032, UCD3138, UCD-TRAINING-LABS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1368951/ucd3138ol40evm-032-scan-for-devices-that-implement-device-id-no-devices-found-in-log

器件型号:UCD3138OL40EVM-032
主题中讨论的其他器件: UCD3138UCD-TRAINING-LABS

工具与软件:

您好!

我最近使用 UCD3138OL40EVM-032来学习 UCD3138固件编写和下载。

在我将 UCD-TRAINING-LABS 的 Lab_01通过 UCD3XXX 器件 GUI 下载到 UCD3138OL40EVM-032后、

它始终显示 DEVICE_ID 请求、如下所示:

然后单击"Scan for devices that implementing device ID"(扫描实现设备 ID 的设备),日志中显示"No devices Found"(未找到设备),如下所示:

我已经在 TI 网站中浏览了关系问题、我发现很可能的原因是 FAULT3拉高导致代码无法执行。

因此,我使用内存调试器来检测 FAULT_[3]输入值为1。

但是、我找不到将 UCD3138OL40EVM-032电路板拉至低电平的故障[3]、该电路板使用 UCD3138RHA 的40个引脚。

我接下来可以做些什么来解决该问题?

此致、

陈宇人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fault3不会熄灭。 但您可以注释掉 clear_integrity_workd()。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我注释掉 clear_integrity_workd ()并再次构建项目后,可以检测到设备 ID。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。