This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:更改构建配置时工程属性树会折叠

Guru**** 2831025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1370879/codecomposer-project-properties-tree-collapses-when-changing-build-configurations

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

如果要为所有编译配置更改编译器或链接器设置、则会非常费力、因为在选择 不同的编译配置时属性树会折叠、我必须多次浏览同一个选项。

STM32CubeIDE 不会发生这种情况。 在选择不同的构建配置时、请安排所选属性页面保持静态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kier:

    如您所知、我们将弃用对 CCS Eclipse 的支持。 因此、未来的任何 CCS Eclipse 版本中都不会解决这一问题。 CCS Theia 不会发生该问题、但原因是当前不允许从工程设置对话框切换编译配置。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、您好!

    我 承认我对 CCS Eclipse 中某些内容的请求只是一厢情愿、但有时可以从您那里获得我之前没有想到的权变措施。

    我(我们)在岩石和硬地方之间。 CCS Eclipse 不会更新、但 CCS Theia 不适合用于多核项目调试。 我必须使用前者,所以我所能做的只是在我发现这些问题时提出这些问题,如果只是为了我所订立的同事的利益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我 确认我在 CCS Eclipse 中更改某些内容的请求只是一厢情愿,但有时它可以向您引出我之前未曾想到的变通办法。

    我懂了。 我们当然感谢您提供的宝贵反馈。 即使我们无法在 CCS Eclipse 中解决它、我们在开发 CCS Theia 时也一定会牢记它。

    CCS Eclipse 将不会更新,但 CCS Theia 不适合用于多核项目调试

    请注意、我们将在计划于秋季发布的 CCS Theia 1.5版本中提供许多多核调试改进(组、同步步进等)。

    谢谢

    小