This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6410错误0x80000262/-1154

Guru**** 2913220 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1367083/tms320c6410-error-0x80000262--1154

器件型号:TMS320C6410

工具与软件:

我使用的是 CCS v3.3。
我使用 v3.3是因为我们没有人力或人力时间,到目前为止我还没有任何问题。

计算机:Windows7 32位(使用 XP 模式)

防病毒软件:virus Buster

CCS 版本:3.3.38.2

仿真器 SEEDXDS510PLUS 仿真器(已使用大约5年):第三方产品

外部存储器闪存 S29AL008J70TIF010  Infineon

○我不知道错误的细节。
我认为这可能意味着从写入环境 CCS3.3中无法识别 DSP。。。
还有其他信息或您能想到的东西吗?

错误显示如下。

"

连接到目标时出错:

错误0x80000262/-1154

致命错误:内存。  执行。 独立发生。 OCS

0x00000000处的存储器持续指示其"未就绪"

仿真器无法重新获得对处理器的控制。

处理器必须复位。

序列 ID:0

错误代码:-1154

错误类别:0x80000262


这是一个设计大约10年没有改变的电路板。
我们每年生产大约100件、
关于2023年5月之后生产的电路板、
发生无法连接用于编写软件的仿真器的事件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Ryusuke,

    您是否有权访问其它  SEEDXDS510PLUS 仿真器 以确定是否在使用其它仿真器时看到同样的错误消息?

    同样、如果您使用不同的 TMS320C6410电路板、您会看到相同的问题吗?

    我正在尝试查看我们能否确定是特定仿真器或电路板有问题、还是其他问题。

    谢谢!

    瑞奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricky:

    感谢您的答复。

    我无法使用另一个仿真器访问目标板。 发生同样的错误。

    在尝试另一个 TMS320C6410电路板时、2023年5月之后库存的200个电路板出现了同样的错误。

    可以访问2023年5月之前制作的电路板。

    谢谢。

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryusuke、

    由于您可以使用相同的仿真器和相同的 CCS 版本连接到较旧的电路板(2023年5 月之前)、似乎2023年5月引入了一些制造问题、这些问题影响了新的电路板。

    我要求办公室的专家看看我是否能立即收集有关具体错误消息的更多信息、同时希望能够更好地隔离问题。 但是、由于它是 CCS 的相当旧的版本、  调查可能需要一些时间。 我会随时向您通报我们发现的任何信息。

    谢谢!

    瑞奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ricky

    感谢您的调查。

    我已经检查了刻在 DSP 表面的序列号、所以我要将它写下来。 我希望它会有所帮助。

    可访问的 DSP
    CA-0AAS3FW (2023年5月之前)

    无法连接的 DSP (2023年5月之后)
    CA-28A68PW
    CA-34CLXIW 标准
    CA-34CLVZW
    CA-38CK6SW
    CA-28A2JCW

    谢谢!

    Ryusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryusuke、

    感谢您提供更多信息。 如果我们找到有关该错误消息的更多信息、我会告诉您。

    谢谢。

    瑞奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricky:

    问题迎刃而解。

    与程序写入的 ROM 共享总线的部分未进行任何处理。

    当执行该部分的处理时、
    仿真器和 DSP 之间的连接已成功完成。

    因果关系仍然不明确、但这是由于未遵循工作流程而引起的。

    我非常感谢你在这个问题上的合作。

    谢谢。

    Ryusuke