This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:Windows 和 Linux 上的不同.map 文件

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1373042/codecomposer-different-map-file-on-windows-and-linux

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

您好!

我在 Windows 和 Linux 上使用 Code Composer 12.7中的相同工具编译同一个项目、但.map 文件不匹配。 按符号地址排序的列表全局符号具有不同的符号地址、会导致一些指针指向错误的地址。

如何使两个列表相同?

Linux 配置:

Windows 配置:


目标是使用 Windows 在 Jenkins 服务器上创建代码并使用 Linux 进行持续集成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保这些详细信息匹配:

    • 编译器版本
    • 编译器选项
    • 链接器看到所有输入(选项、文件、库)的顺序

    这些是需要检查的主要详细信息、并不是一个完整的列表。  有关该主题的更多一般背景信息、请参阅 该论坛主题

    谢谢。此致、

    -George.