This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:.syscfg GUI 未显示

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1373371/codecomposer-syscfg-gui-not-showing

器件型号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件:LP-EM-CC2340R5、CC2340R5 SysConfig

工具与软件:

我将使用 DATA_STREAM_UART_OVER_BLE 示例来对 LP-EM-CC2340R5开发板进行编程。 我已经成功运行了这个程序、并且还能够对缺省配置进行修改。 但是、.syscfg 的 GUI 界面突然停止在 IDE 中显示。 我已经尝试关闭和打开文件并重新启动 IDE、但仍然看到一个空白窗口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mrinal Mani

    我希望你做得好! 我们可以尝试使用 CC2340R5 8.10 SDK 的 CCS Theia、因为它可替代 CCS。  

    为了解决 CCS 上的 GUI 问题、我首先想问您使用的是哪个 CCS 版本?  

    有时、卸载 CCS 并重新安装它会很有用、以查看是否可以提高其性能。 (备份文件以防万一!)  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用版本:12.70.00007。
    我找到的唯一解决办法是重新启动我的电脑,虽然这是非常不方便. 我已关闭所有工作程序并重新启动所有操作。

    此问题经常发生。 这就是我想知道是否有任何步骤返回.syscfg GUI 的原因。

    如果没有、我将尝试开始使用 CCS Theia。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mrinal Mani

    我知道您可以右键点击并使用 SysConfig 打开、尽管在您的案例中我仍然没有显示任何内容。 你是否在 CCS 12.7中安装了任何额外的工具或其他任何工具?或者它是否接近默认值?  

    遗憾的是、我目前还不知道需要采取哪些步骤来解决此问题。

    我们也有 CCS Cloud、但它是 CCS 的在线/ Web 浏览器版本、因此未必对所有人都适用。  

    谢谢!
    Alex F