This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:是否有计划提供用于更改构建目录的选项

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1374019/codecomposer-is-there-a-plan-to-give-an-option-to-change-the-build-directory

器件型号:CODECOMPOSER

工具与软件:

目前 Build-Directory 固定为"Project"/"ConfigurationName"。 如果可以使用诸如"Project"/"Build"/"ConfigurationName"之类的内容覆盖该区域、则可能很有用。

我认为执行此更改的地方在 com.ti.common.project.core.util.CTIProjectCoreUtils.getBuildDirectory(IConfiguration 配置中)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当前未计划对此行为进行任何更改。 实际上、有几种工具对当前位置有依赖性、因此需要进行配置、这可能会导致复杂性。 我需要进一步调查。

    谢谢

    Ki