This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2800137:如何在不停止代码执行的情况下查看图形?

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1370981/launchxl-f2800137-how-to-view-graph-without-halting-code-execution

器件型号:LAUNCHXL-F2800137

工具与软件:

大家好!

我想使用 CCS Graph 工具查看 ADC 采样的信号。 我现在面临的问题是图形工具显示损坏的数据。 我正在采样一个正弦波、但图形显示了以下结果:

我认为这样做的原因是 CCS 随机获取 ADC 缓冲区值、在缓冲区重写时偶然地获取了数据。 如果我在缓冲区已满的时刻做一个断点、我会得到一个 In 信号。

停止程序执行以便查看信号的原因是 PWM 输出也会停止、这会导致电路出现问题。

是否可以使用图形工具查看信号而不暂停 PWM 输出? 非常感谢您的帮助。

此致、

Samo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samo:

    您是否有机会查看有关使用图形工具的此文档?

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_debug-graphs.html

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我做过、但我没有找到任何关于如何解决我的问题的建议。 您找到了什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samo:

    我已联系一位同事、看看是否有其他解决方案。  

    此致!

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samo:

    您能确保启用持续刷新吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、已启用连续刷新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samo:

    即使使用连续刷新、您也无法看到平滑的波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、即使是持续刷新也能得到这个斩波形。

    我找到了以下问题的解决方案:

    1.为防止在程序执行停止时 PWM 停止,必须使用函数 ePWM_setEmulationMode (-, ePWM_emulation_free_run );

    2.要获得平滑的图形波形、我必须在 ADC 缓冲区已满时添加一个断点、并将断点属性配置为"Action"下的"Update View"更改为"Single Time -0"(图形)。