This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:CCS 中的内存浏览器出现问题

Guru**** 2826195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1373289/launchxl-f28p65x-problem-in-memory-browser-in-ccs

器件型号:LAUNCHXL-F28P65X

工具与软件:

内存浏览器不会显示这些位置的任何值。 我的代码可能有什么问题?

另外、我在0x0000 0002处看不到引导状态地址。 在每次 POR 时、它都会显示一个随机值、这个值甚至没有包括在表4-57中的预期值中。 CPU1引导状态位字段。  

我正在将  TMS320F28P650DK9与控制卡一起使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arghyadeep:

    您要使用什么目标文件(ccxml)连接到 C28xx_CPU1?  目标文件会调用 GEL 脚本 f28p65x_cpu1.gel、这允许存储器浏览器从 TRM 中指定的地址显示引导 ROM 版本和引导状态地址。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用  TMS320F28P650DK9.ccxml 文件作为 targetConfig。

    我是否需要对其进行一些更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢确认。  我只想确保您使用的是有效的目标文件。  无需修改目标文件。  在存储器浏览器区域中、在地址窗口旁边从下拉菜单中选择"Program"、而不是"Data"。  您应该能够查看 ROM 版本的内容。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够看到版本号 和修订日期。
    但它代替了引导 ROM 状态、显示了一些意外的值。 请帮忙。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 TRM 的第4.7.12.1章(引导状态)。  表4-57列出了所有状态位。  上电后、我的设置中显示一些状态位处于活动状态、在按下 RESET 后会清零。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我参考了该表。 但我得到的是0x00003B09或0x00001A09、这些都不是表4-57中定义的任何值。  按下 RESET 后、该位被清除。